Ob Sicherung oder Sicherungsautomat, für den Schutz von Leitungen oder ohmschen Verbrauchern findet sich stets eine ideale Lösung im Produktprogramm von Eaton. Und selbst der Status dieser Schalter lässt sich schnell und zuverlässig über die SmartWire-DT-Verbindungstechnik von Eaton melden. Bei Einsatz der Leistungsschalterausführung des PKE Schutzschalters werden die Informationen bezüglich Lastströme, Schalterwerte und Vorwarnungen bereitgestellt. Abweichungen und kritische Zustände können so im Vorfeld identifiziert werden.
Sicherungen, der elektronische Schutzschalter PXS24 und die hydraulisch magnetischen Leitungsschutzschalter bieten optimalen Schutz für den 24V DC Steuerstromkreis. Sie können die Überlast schnell erkennen und schalten die fehlerhaften Maschinenteile von der Stromversorgung ab. Die Maschine bleibt in kontrollierbarem Zustand und kann z.B. geregelt heruntergefahren werden. Die elektronischen Schutzschalter PXS24 können darüber hinaus auch in die Steuerung integriert und über das Bedienpanel oder aus der Ferne gesteuert werden.
Auch für den Leitungsschutz bei langen Leitungen bietet Eaton auf die jeweilige Situation zugeschnittene Sicherungen, elektronische und hydraulisch-magnetische Leitungsschutzschalter an. Hier kann es sonst durch kapazitive Schaltkreise oder Stromspitzen durch Motorstarts zu ungewollten Auslösungen bzw. durch die besondere Dämpfung zu fehlenden Auslösungen kommen.
Sicherungen, der elektronische Schutzschalter PXS24 und die hydraulisch magnetischen Leitungsschutzschalter bieten optimalen Schutz für den 24V DC Steuerstromkreis. Sie können die Überlast schnell erkennen und schalten die fehlerhaften Maschinenteile von der Stromversorgung ab. Die Maschine bleibt in kontrollierbarem Zustand und kann z.B. geregelt heruntergefahren werden. Die elektronischen Schutzschalter PXS24 können darüber hinaus auch in die Steuerung integriert und über das Bedienpanel oder aus der Ferne gesteuert werden.
Auch für den Leitungsschutz bei langen Leitungen bietet Eaton auf die jeweilige Situation zugeschnittene Sicherungen, elektronische und hydraulisch-magnetische Leitungsschutzschalter an. Hier kann es sonst durch kapazitive Schaltkreise oder Stromspitzen durch Motorstarts zu ungewollten Auslösungen bzw. durch die besondere Dämpfung zu fehlenden Auslösungen kommen.
Jegliche Betriebsdaten und Messwerte können über den integrierten Modbus RTU ausgelesen und auch für bestimmte Funktionen auch geschrieben werden. Für die digitalen Leistungsschalter und die Frequenzumrichter stehen viele Feldbus- und Industrial Ethernet-Kommunikationsanbindungen bereit.
Gerade dann, wenn es um das Melden von Kontakten und Warnungen oder das einfache einsammeln von Stromwerten z.B. aus dem PKE geht, spielt SmartWire-DT seine Stärken als schnell zu implementierende Verbindungstechnik aus.
Zuverlässiger Betrieb, zusätzliche Sicherheitsfunktionen und exakte Prozessdaten zeichnen die digitalen Leistungsschalter von Eaton aus. Die Nutzung der gleichen Mess- und Kommunikationstechnik bis zu den offenen Leistungsschaltern bis 6300 A erleichtert den Aufbau eines Energiemanagements nach ISO50001 vom einfachen Anschluss bis zur kompletten Unterverteilung.
Mehrere Montageoptionen für den Schalter inklusiver flexibler Betätigungsmöglichkeiten vom rückwärtigen Antrieb bis zum Seitenwand Antrieb ermöglichen einen flexiblen und platzsparenden Einsatz als Hauptschalter für Maschinen, der auch die besonderen Anforderungen für den Export nach Nordamerika erfüllt. Die vollständige Kompatibilität des Zubehörs vereinfacht den Umstieg auf die digitalen Leistungsschalter. Er bietet unterer anderem eine integrierte Energiemessung mit einer Klasse 1 Messgenauigkeit nach IEC 61557-12.
Die Veränderung eines Motorstromes über die Zeit ist ein wichtiges Indiz für die Planung einer vorausschauenden Wartung beim PKE. Bein neuen digitalen Leistungsschalter NZM ermöglicht ein Lebensdauerindikator ein optimales LifeCycle-Management. Beide Schalter bieten nicht nur Stromwerte, sondern auch ein digitales Motorabbild, Diagnosedaten und vieles mehr. Die Daten werden über den kompletten Strombereich ohne zusätzliche Sensorik einfach erfasst und kommuniziert.
Durch Ableitströme und Oberwellen stellt der Schutz eines frequenzgeregelten Antriebes eine besondere Herausforderung dar. Die digitalen, allstromsensitiven FI-Schutzschalter von Eaton vermeiden ungewollte Auslösungen und schalten bei Überschreitung der Grenzwerte zuverlässig ab. Zudem können Warnmeldungen am Gerät abgelesen oder digital übertragen werden. Eaton bietet auch ein breites Angebot an Schmelzsicherungen für den Schutz von Frequenzumrichtern. Diese Lösung bietet sich vor allem bei Anwendungen für den Nordamerikanischen Markt an, um ein hohes Kurzschlussniveau des Schaltschrankes zu erreichen.